乳制品行业智能制造大讲堂之MES在线研讨会
2020年6月 5日(周五)2:00 - 3:00 p.m. 上海/北京时间 (GMT+8)
此次研讨会我们特地邀请了MES资深顾问为您深入解读MES在乳制品行业内的应用场景,同时会上还将为大家带来真实Demo演示,
邀您共同体验乳制品行业数字化转型解决方案,直观感受罗克韦尔自动化如何利用基于MES的企业转型升级解决方案为乳制品客户最终实现智能制造提供助力。
微信扫码 参与直播
食品行业引人深思
如何通过可指导行动的数据改善
食品和饮料制造
工业4.0和工业物联网(IIoT)的迅速扩张让身处食品和饮料行业的公司面临困境。本电子书将带您了解如何通过数字化转型实现切实的投资回报以及如何实施信息驱动型运营
。
下载电子书>>
我们能帮助您做些什么?
联系乳制品专家
CPGSuite® 帮助贝因美
降低人工成本7%
并满足国家合规要求
CPGSuite® 系统使贝因美能够实时从原奶到配方粉追踪和追溯。自动化的工作流程将生产率提高了3%。
了解详情>>
北美乳制品加工企业 Agropur
采用集成控制和信息解决方案
力争每年减少400万美元的开销
Agropur 利用智能制造推动持续改进,提高了劳动力利用率–避免了每年2500小时的手动数据收集,并减少了每年48小时的系统备份和版本控制。
了解详情>>
实现智能制造的优势
FactoryTalk® MES &
The Connected Enterprise
灵活应对挑战可以让您不断提高,增进效率。FactoryTalk® ProductionCentre® MES 和 The Connected Enterprise 不仅 能在短期内解决生产问题,而且还能将它们转化为长期运营优势。
下载电子书>>
数据从未如此“美味”
如何利用这些数据做出
明智的决策
食品和饮料公司在隐藏的生产数据中发现了生产率改进机会,在预测分析技术的帮助下,如何利用这些数据做出明智的决策?
了解详情>>
利润催化剂:制造执行系统将为 CPG 成功运营提供新方法
如今,我们在丰富产品组合多样性,加快上市节奏以及拓展合作伙伴方面仍面临着众多挑战,这需要我们尽可能提升生产、包装和供应链运作的效率。同时,这也是制造执行系统(MES)比以往更加重要的原因。
下载电子书>>
FactoryTalk® Quality
每个产品,每个批次,精益求精
FactoryTalk® Quality 应用程序让您准时交付高质量的产品,快速应对质量问题。它还可以连接众多数据源,帮助大幅减少所需的应用数量。它既可以作为独立的应用程序使用,也可以与其它 FactoryTalk MES 应用程序集成使用,进一步节省时间和成本。
下载电子书>>
完备组合:
包装消费品制造执行系统软件
罗克韦尔自动化制造执行系统 (MES) 应用程序套件可提供标准化工作流程和标准应用库套件,支持领域内各项常用功能,帮助您应对挑战并为您带来经济高效的解决方案。
下载电子书>>